工具/软件:
现在在同一栋建筑中有多个收集器、我试图使用配置文件中的 panid 字段来控制哪些内容与哪些内容对话
如果我更新配置文件中的 panid、停止收集器运行、删除 nv-simulation.bin、然后再次启动收集器、我可以在 cllc.c 中的 Cllc_init 中看到 coordInfoBlock.panID = panId = config_pan_ID =配置文件中的值
自动启动已启用
具有模块的软件运行正常[当没有删除 NV-simulation 时]
但现在我只是把它卡住了,它不能正常启动从“冷启动“和打开网络到新的设备
如果我要求我最终得到的网络信息
{“Status":“:“00",“,"PanId"、"PanId":“:"0000"“"0000",“,"ShortAddr"“"ShortAddr":、:"0000"“"0000",“,"ExtAddr"“"ExtAddr":“:"00000001000000"、"00000001000000",“,"Channel"“"Channel":“:"00"“"00",、,"FreqHop"“"FreqHop":“:"00"“"00",“,"SecEn"、"SecEn":“:"01"“"01",“,"Mode"“"Mode":、:"NonBeacon"“"NonBeacon",“,"State"“"State":“:"Allowed"、"Allowed"}“}</s>“ ““、““““
或一些随机 panID。
小麦,否则,我是否需要实际告诉它要做,以再次创建网络?