This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:勘误表注意: FIFO 包含多个字节时的行为

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1568275/cc113l-errata-note-behaviour-when-fifo-contains-more-than-one-byte

部件号:CC113L


工具/软件:

您好:

关于勘误说明 https://www.ti.com/lit/swrz038 :

“如果接收到的数据字节与 RX 中的最后一个字节完全同时写入 RX FIFO
通过 SPI 接口读取 FIFO、RX FIFO 指针未正确更新、而是最后一次读取
字节重复。“

您能否确认如果 FIFO 包含多个字节并且我只读取一个字节、则不会出现问题?

提前感谢您的帮助。

此致。

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    针对勘误表中所述错误的解决方法是在接收到完整的数据包之前绝不会将 RX FIFO 完全清空、这意味着如果您在接收期间访问/读取 RXFIFO、则应始终在 FIFO 中至少保留一个字节以避免触发错误。