This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:如何在 ns_br 上获取连接的器件

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1567586/lp-cc1352p7-how-to-get-the-connected-devices-on-ns_br

器件型号:LP-CC1352P7


工具/软件:

您好、

如何获取 ns_br 应用程序上已连接设备的列表?

我知道这是通过 SPINEL 上的连接器件完成的、但如何通过 ns-br 代码完成的?

我有 ns_br 和 ns_node、我想了解新节点何时加入组。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AliGeda:

    这是嵌入式侧(位于 NCP_BASE_MTD.cpp 中)的 SPINEL 使用的函数。

    template <> otError NcpBase::HandlePropertyGet<SPINEL_PROP_CONNECTED_DEVICES>(void)
    我检查是否有您可以使用的回调。
    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我更注重等同于 Wi-SUN 中的 spinel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否查看过上述功能的内部? 这就是检索已连接设备列表的方式。 目前、我们没有这种开箱即用函数。
    我基于 NcpBase:HandlePropertyGet 编写了自己的 get_connected_devices (void) 我每 1 秒从 application.c 中调用一次 (ns_br)。

    void get_connected_devices(void)
    {
        /*  GET NUM CONNECTED DEVICES */
        rpl_instance_t *instance;
        rpl_dao_target_list_t *dao_targets;
        uint16_t local_num_dao_targets = 0;
    
        instance = (rpl_instance_t *)get_rpl_instance();
        if (instance == NULL)
        {
            return;
        }
    
        dao_targets = &instance->dao_targets;
        if (dao_targets == NULL)
        {
            return;
        }
    
        local_num_dao_targets = ns_list_count(dao_targets); // Max possible number of dao targets
        if (local_num_dao_targets == 0)
        {
            return;
        }
    
        local_num_dao_targets = 0; // Reuse for calculating actual number of dao targets stored
        ns_list_foreach(rpl_dao_target_t, target, dao_targets) {
            if (target->root)
            {
                tr_info("Device address %d: %02x%02x:%02x%02x:%02x%02x:%02x%02x:%02x%02x:%02x%02x:%02x%02x:%02x%02x", local_num_dao_targets,
                        target->prefix[0],target->prefix[1],target->prefix[2],target->prefix[3],target->prefix[4],target->prefix[5],target->prefix[6],target->prefix[7],
                        target->prefix[8],target->prefix[9],target->prefix[10],target->prefix[11],target->prefix[12],target->prefix[13],target->prefix[14],target->prefix[15]);
                local_num_dao_targets++;
            }
        }
        tr_info("Connected devices %d", local_num_dao_targets);
    
        /* END GET CONNECTED DEVICES */
    }

    节点联接后、将打印地址

    希望这能帮助您的问题。

    此致、

    Daniel