This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:无法使用 wmbus_cc13x2_rtos_1_0_1 接收 WMBus 数据

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1567009/launchxl-cc1352r1-unable-to-receive-wmbus-data-with-wmbus_cc13x2_rtos_1_0_1

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题: WMBUS 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在处理两个问题 LAUNCHXL-CC1352R1 wmbus_cc13x2_rtos_1_0_1 SDK 评估 WMBus 协议示例。

我构建和刷写的配置为:

  • APL_CC1352_Collector_T2

  • APL_CC1352_Meter_T2_C2

使用频谱分析仪、我可以确认 仪表正在传输数据
不过、 收集器从不进入该wmbus_apl_col_indication_rx功能

该进程似乎在库中被阻止。 当仪表传输 TX 帧时:

  • UART 日志 我插入了本地循环停止输出。

  • 指定 调试模式 、指示函数内的断点永远不会到达。

该行为会阻止进一步测试。 如果这是已知问题、请告知我们、
或者、这些示例模式是否有任何特定限制或配置要求?
如果能就如何开展工作提供任何指导、将不胜感激。

感谢您的支持。

此致、
Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    请联系制作此软件堆栈的 Stack Force: support@stackforce.de

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    需要检查的一点是:您的 SimpleLink SDK 是否与 WMBUS 版本说明中的版本号匹配。 在此版本中、为 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_40_00_02。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的提醒。 我可以确认我使用的是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_40_00_02

    此致、
    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的答复。
    我知道 wM-Bus 堆栈是由 Stackforce 提供的、
    但是、由于它是正式捆绑并通过 TI 的 SimpleLink SDK 软件包分发的、
    我希望 TI 至少可以帮助解决问题的初始鉴别分类、
    或者在重定向到 Stackforce 之前提供指导。

    您能否澄清 TI 是否能够协助在官方 SDK 版本中重现此问题、
    然后、如有必要、升级到 Stackforce?

    此致、
    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    不幸的是,我无法帮助,当谈到 WMBUS 堆栈.

    我建议发送电子邮件至  support@stackforce.de

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的答复和建议。 我将按照您的建议联系 Stackforce。

    我可以提出以下问题:在发布该 SDK 之前、TI 是否在内部运行了验证测试以确保其可以与系统正常配合使用? 我只想确保遵循预期的设置。

    此致、
    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    否、测试由 Stack Force 完成。 我们已经对 SimpleLink SDK 执行了全面的测试计划、但没有对 WMBUS 栈执行测试。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的澄清。 感谢你的帮助。

    此致、
    Stephen