This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:SmartRF Studio 在保留字节上出现错误

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC113L, CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1569488/cc113l-smartrf-studio-bug-on-reserved-byte

部件号:CC113L
主题中讨论的其他部件: CC110L、CC115L

工具/软件:

您好:  

我使用的是 CC113L、 我注意到 CC113L  文档和 SmartRF Studio 之间似乎存在一些错误​​、涉及地址 0x29、02A、0x2B 的保留字节值。  
我认为​​文档中定义的这些字节的十进制值​​在 SmartRF Studio 中被视为十六进制值。

以下是​​文档中的值:  


并低于 SmartRF Studio 7 中十六进制值:  



我的问题之一是、当导出寄存器配置时、我有一个十六进制值为 0x127 的字节、这是不可能的(地址 0x2A)。

我是否应该​​使用文档中的值(顺序为 0x59、0x7F 和 0x3F、而不是 89,127 和 63)更正 SmartRF Studio 中的值?  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Medhi:

    您使用的是哪个版本的 SmartRF Studio? 此问题似乎已在 SmartRF Studio 7 的版本 2.7.0 上得到修复。

    错误修复

    • [CC110L、CC113L、CC115L] 修复了某些寄存器值以十进制值而不是十六进制 (SRFSTUDIO-875) 形式给出的问题。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    我使用的是版本 1.18.0。

    谢谢、  

    Medhi