主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE
工具/软件:
您好:
我正在使用 LaunchPad 和定制电路板上的 CC1312R1、我正在使用 CCS 中的 EnergyTrace 和示波器(采用与电源串联的小型分流电阻器)比较电流消耗测量值。 我使用了 rfPacketTx 示例、其中定义了 power_measurement。
问题在于结果不一致:
-
在 LaunchPad 上、EnergyTrace 报告的 功耗相当低、而示波器显示的值高得多。
如我所说、我要测量 与电源串联的 1.8 欧姆分流电阻器中的电压差。 我移除所有 11 个跳线的中间的 LaunchPad 和选择 Externate 电源. 测量电路是这样的:
}
我得到的结果与正极侧的电阻器相同。 - 在定制电路板上、示波器读数低于 LaunchPad 上的读数、但仍然不像数据表中那样小:
最大电流 = 17.7mA、待机电流= 444.4uA
对于此测量、我仅使用射频模块、钝化所有其他电路。
在这种情况下、与 EnergyTrace 的不一致性与以下方式相反:
我得到了一个较低的值。
已执行的检查:
-
电源接地已隔离(通过连续性测量进行验证)。
-
测试了不同的分流电阻器 (1.8Ω、22Ω)。 使用 22Ω 时、LaunchPad 未上电。
-
示波器探头设置为 10x。
-
也尝试了差分测量、但结果保持不一致。
请您澄清一下:
-
使用示波器验证 EnergyTrace 电流测量的建议方法是什么?
-
EnergyTrace 中是否有任何已知的失调电压、滤波或均值计算来解释这些差异?
-
这些差异是否是由于测量方法或电源造成的?
请提供任何指导。
提前感谢、
Agustín μ s