This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:CC1312R 上的 EnergyTrace 和示波器电流测量值之间存在差异

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1568605/launchxl-cc1312r1-discrepancy-between-energytrace-and-oscilloscope-current-measurements-on-cc1312r

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE

工具/软件:

您好:

我正在使用 LaunchPad 和定制电路板上的 CC1312R1、我正在使用 CCS 中的 EnergyTrace 和示波器(采用与电源串联的小型分流电阻器)比较电流消耗测量值。 我使用了 rfPacketTx 示例、其中定义了 power_measurement。

问题在于结果不一致:

  • 在 LaunchPad 上、EnergyTrace 报告的 功耗相当低、而示波器显示的值高得多。

      

         }

    如我所说、我要测量 与电源串联的 1.8 欧姆分流电阻器中的电压差。 我移除所有 11 个跳线的中间的 LaunchPad 和选择 Externate 电源. 测量电路是这样的: 我得到的结果与正极侧的电阻器相同。
  • 在定制电路板上、示波器读数低于 LaunchPad 上的读数、但仍然不像数据表中那样小:  最大电流 = 17.7mA、待机电流= 444.4uA

      对于此测量、我仅使用射频模块、钝化所有其他电路。

      在这种情况下、与 EnergyTrace 的不一致性与以下方式相反:

         我得到了一个较低的值。

已执行的检查:

  • 电源接地已隔离(通过连续性测量进行验证)。

  • 测试了不同的分流电阻器 (1.8Ω、22Ω)。 使用 22Ω 时、LaunchPad 未上电。

  • 示波器探头设置为 10x。

  • 也尝试了差分测量、但结果保持不一致。

请您澄清一下:

  1. 使用示波器验证 EnergyTrace 电流测量的建议方法是什么?

  2. EnergyTrace 中是否有任何已知的失调电压、滤波或均值计算来解释这些差异?

  3. 这些差异是否是由于测量方法或电源造成的?

请提供任何指导。

提前感谢、

Agustín μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agustin:

    • 请在第一个实例中逐步阅读以下应用手册:  

    SWRA478  (测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗) https://www.ti.com/lit/swra478

    该文档中使用了 CC26x2R LaunchPad、因此可能不能进行 1-1 比较、但过程是相同的。

    • 旧的应用手册专门介绍了使用示波器进行测量的设置:

    SWRA347. (测量低功耗蓝牙功耗): https://www.ti.com/lit/swra347

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、非常感谢! 我看了看、然后又回来了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack、应用手册非常有用。 它部分解决了我的问题,但我仍然有一些棘手的问题:

    指定  SWRA478、  它显示了以前版本的 CCS 如何在无需调试的情况下使用 EnergyTrace 测量电流消耗(新版本 20.3.0 的情况并非如此)。 为此、我安装了 CCS 12.8.1、但我遇到了问题。 有时它会起作用、有时它不起作用。

    我按照 AN 的说明、首先上传程序以确保连接、然后移除详细的跳线、复位板(或拔下并重新连接)、然后按 EnergyTrace 按钮。  

    此时会显示上述窗口、但随后会关闭、EnergyTrace 面板未打开。

    以前它是工作的,但从一个瞬间到另一个它开始失败。

    我想知道这是否是此版本的常见问题、或者您是否知道可能发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经向 SW 同事请教了这个最新问题。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Augustin:

    这很奇怪。 我从未体验过您的描述(我像您一样使用 CCS 12.8.1)。

    您可以尝试以下操作:

    1.打开 CCS 12、Open Energy Trace、点击、直到打开并连接窗口。

    2.断开 ISB 电缆的连接。 移除跳线。 重新连接 USB 电缆。

    3.运行测量。

    谢谢、

    Marie H