This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:匹配 868MHz 的短天线。

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1568049/cc1101-matching-short-antenna-for-868mhz

部件号:CC1101


工具/软件:

大家好:

  • 我正在使用的器件 CC1101RGPR AT 868MHz

  • 我的天线很小 VNA 测量显示阻抗≈6.7–Ju 10.7Ω

我有几个关于天线匹配的问题:

  1. 匹配此类天线的建议方法是什么?

  2. 我本来打算使用 0896BM15A0001001E (据我了解,它已经提供了 50Ω 输出)。 之后、我想添加一个简单的内容 LC 匹配网络 (L 并联、C 串联)。

  3. 但是、我注意到了在的参考设计中 0896BM15A0001001E 是的 已经是串联电阻器 L 和分流器 C 以在输出端实现 50Ω。

这是我感到困惑的地方—我应该只依靠内部的网络 0896BM15A0001001E 或者我是否仍需要一个额外的外部 LC 网络、以便与天线阻抗正确匹配?

如有任何指导或建议、将不胜感激!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.

    在编写以下应用手册时已考虑到这一点:

    2.

    我们建议为 Pi 网络添加空间(尽可能靠近天线放置)。

    3.

    参考设计中的额外 LC 滤波器看起来用于谐波衰减、而不是天线阻抗匹配。 因此、无论天线匹配如何、您都需要使用此 LC 滤波器、即 π 型网络将放置在此 LC 滤波器之后。

    可能仅使用 π 型滤波器实现滤波和阻抗匹配、但这需要额外的工作、并且可能需要对 PCB 等进行仿真 如果您尚未了解该过程、我建议保留 LC 滤波器(靠近参考设计中的 IPC)与直流阻断电容器、然后添加 π 型网络(靠近天线)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的文档。 但我尝试在 SimNet 中模拟提议的选项。 匹配根本不起作用。 对于此类天线、需要将一个电容器或电感器与输出 CC1101 +并联 0896BM15A0001001E 。   考虑到在 0896BM15A0001001E 之后、该值将为 50R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 SimNet、因此我不能对此发表评论。 当您说“匹配根本不起作用“时、哪个步骤会阻碍进度(设计网络,基准测试未显示所需结果等)?

    您需要 LC 滤波器来充分衰减谐波。 有关这方面的更多信息、请参阅  第 3.3.1.3 节 一半  SWRA250  (适用于 CC110x 和 CC111x 的 Johanson Technology 匹配平衡 — 非平衡变压器滤波器) https://www.ti.com/lit/swra250

    如果在 LC 滤波器之后使用 π 型网络(因此 CC1101 -> 0896BM15A0001001E -> LC 滤波器靠近 IPC 放置->π 型网络靠近天线放置)、则应该能够匹配天线。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.1 天线阻抗匹配、 图 4-4. C、D.  任何元件都会影响匹配阻抗。 即使是滤波器也有一个阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实如此、但通过在 LC 滤波器之后呈现 50 欧姆负载来表征性能、并提供所需的性能。 因此、 在  LC 滤波器之后设计天线匹配网络(将 50 欧姆转换为测得的天线阻抗)就足够了。

    此致、

    Zack