This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:如何确定闪存 RAM 的大小?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1570836/launchxl-cc1310-how-to-determine-size-of-flash-ram

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310UNIFLASH

工具/软件:

我是否可以使用 SmartRF Studio 7 或 CCS 检查此板的存储器大小?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是指 CC1310 器件本身的闪存大小还是 LaunchPad 本身上的外部闪存大小?

    • LAUNCHXL-CC1310 上使用的器件是 CC1310F128RGZ。 中导出  第 3 款 和  CC1310 数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs181 — 这对应于 128KB 闪存。  
    • LAUNCHXL-CC1310 上使用的外部闪存存储器是 MX25R8035FZUIL0(可在设计文件的 BOM 中找到:  LAUNCHXL-CC1310 (SWRC319):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc319 )。

    中还汇总了 CC1310 器件封装尺寸/存储器  表 2-13  一半  SWRA814  (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814

    此外、封装编号法将说明闪存大小。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想要哪一个? 当我尝试从 Resource Viewer 导入代码时、要求我选择 32、64 或 128。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    128、因为 LAUNCHXL-CC1310 上使用的器件具有 128KB 闪存。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的提问。 资源查看器不知道这一点的原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是因为 有关封装编号法和设计文件中的信息、并且它与使用 SmartRF Studio 7 的信息无关(因为该工具侧重于射频设置)。

    作为一种额外的方法、您还可以使用 UNIFLASH 进行检查(一般来说,这也是一个有用的工具,值得了解): https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    此致、
    Zack