This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:禁用引导加载程序后固件闪存故障

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1570868/lp-cc1311p3-fw-flash-failure-after-disabling-bootloader

部件号:LP-CC1311P3
Thread 中讨论的其他器件:CC1311P3SYSCONFIGUNIFLASH

工具/软件:

我使用的是 CC1311P3 LaunchPad。 使用如下所示的 SysConfig 刷写新固件后、无法再连接 CCS 或 UniFlash。

bootloader:已禁用

Bootloader 后门:已禁用

调试访问 (CPU DAP、测试 TAP、PBIST、AON):全部未选中

CCS/UniFlash 出错:

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误–241 @ 0x0)

无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。

这种情况下是否有任何恢复方法?

对于开发、建议的安全 CCFG 配置是什么(以避免闪烁)?  

谢谢、

专题 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theiv:

    否、如果您已锁定调试接口、则无法访问器件。 则情况是您在器件上有闪存引导加载程序或类似程序。

    您可以在处理程序时使用默认的 CCFG 设置。 当您准备好生成生产映像时、可以切换到技术参考手册中给出的设置(这将锁定任何尝试通过调试器读取或写入生产映像的人的器件)。 (第 11.1 节客户配置 (CCFG)、 https://www.ti.com/lit/pdf/swcu191 )

    谢谢、

    Marie H