This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:手动复位顺序

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1569492/cc113l-manual-reset-sequence

部件号:CC113L


工具/软件:

您好:  

在阅读 CC113L 数据表(第 5.13.1.2 节“手动复位“)时、我注意到说明和图 5-13 之间可能存在不一致。

文中说:

“当 SO 再次变为低电平时、复位完成并且芯片处于空闲状态。“

但在图 5-13(使用 SRES 进行上电复位)中、因此当 CSn 被拉至低电平 (CHIP_RDYn) 时、会变为低电平、然后在振荡器稳定期间变为高电平。 在图末尾、因此保持高电平、而根据文本、它应该再次变为低电平以表示复位结束。

我的问题是:


图是否简化(且 SO 的最终转换结果缺失)?
或者 SRES 频闪后是否应保持高电平?

提前感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Medhi:

    这个数字似乎缺少最终过渡。 第 5.5.4 章说:

    “命令选通后可进行任何其他 SPI 访问、而不会将 CSn 拉至高电平。 但是、如果发出 SRES 选通、则必须等待 SO 再次变为低电平、然后才能发出下一个标头字节、如图 5-4 所示。“

    我会再次与团队核实、然后再回来与您联系。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的答复。
    这是合理的、我将等待您的团队确认。

    此致、


    Medhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Medhi:

    发送 SRES 命令并将 CSn 拉为高电平后、手动复位完成。 但是、如果您需要在 SRES 之后发送一条额外的命令、而不再次快速控制 CSn 低电平/高电平。 您需要等待 SO 再次变为低电平、如图 5-4 所示。

    此致、

    Daniel