This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:SimpleLink Academy 的信息不正确

Guru**** 2812805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1570832/launchxl-cc1310-simplelink-academy-has-incorrect-info

器件型号:LAUNCHXL-CC1310


工具/软件:

此页面上的信息不正确导致了我的困惑

https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc13x0sdk_4_20_00_00/modules/prop_rf/prop_01_basic/prop_01_basic.html

根据该教程、示例代码可以在“Software→SimpleLink SDK→examples“中找到

dev.ti.com/.../prop_01_basic.html

但在我安装的 CCS 中、它位于“Wireless Connectivity → Embedded Software → SimpleLink CC13x0 SDK - 4.20.02.07 →examples“

CCS 版本:20.3.0.14___1.9.0、 默认 VS Code API:1.96.0

请更正您的文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    感谢您发送编修。

    我已经提交了一个 TT 来解决这个问题。

    谢谢、

    Marie H