This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何在运行时更新广播数据

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1570869/cc1352p7-how-to-update-the-advertisement-data-in-the-run-time

器件型号:CC1352P7


工具/软件:

你好我的朋友,

我尝试在运行时更新广播数据。

我使用的是简单外设示例、我的 SDK 版本为 8.30.01.01

我根据在在线资源(如在线资源)上找到的内容执行了以下功能。

int peripheral_update_adv_data(void) {
    int ret = GapAdv_disable(advHandleLegacy);
    if (ret != 0) {
        return -10;
    }
    uint8_t new_advData[] = {
        // Flags: General Discoverable, BR/EDR not supported
        0x02, GAP_ADTYPE_FLAGS,
        GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED | GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL,

        // Custom 128-bit UUID (0x07)
        0x11, GAP_ADTYPE_128BIT_COMPLETE, 0xF0, 0xDE, 0xBC, 0x9A, 0x78, 0x56,
        0x34, 0x12, 0x78, 0x56, 0x34, 0x12, 0x78, 0x56, 0x34, 0x12,

        // Appearance (0x19)
        0x03, GAP_ADTYPE_APPEARANCE, 0x52, 0x05,

        // TX Power Level (0x0A)
        0x02, GAP_ADTYPE_POWER_LEVEL, 0,

        // Manufacturer-specific data (0xFF)
        0x02, GAP_ADTYPE_MANUFACTURER_SPECIFIC, 0x42};

    // Load advertising data for set #1 that is statically allocated

    ret = GapAdv_prepareLoadByHandle(advHandleLegacy,
                                     GAP_ADV_FREE_OPTION_DONT_FREE);
    if (ret != 0) {
        return -9;
    }

    ret = GapAdv_loadByHandle(advHandleLegacy, GAP_ADV_DATA_TYPE_ADV,
                              sizeof(new_advData), new_advData);
    if (ret != 0) {
        return -11;
    }

    ret = GapAdv_enable(advHandleLegacy, GAP_ADV_ENABLE_OPTIONS_USE_MAX, 0);
    if (ret != 0) {
        return -12;
    }

    return 0;
}



由于某种原因、如果我调用此功能(我通过按下按钮来执行此操作)、我将不再在手机上看到广告(nrf connect 应用程序)

您能帮助我解决这个问题吗?
此外、我还使用 DMM。