This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:CC1310

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1572249/launchxl-cc1310-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
“ Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:

您好、

其中可以找到 Launchxl-CC1310 版本 1.4 的文档。 我看到版本 1.4 和 1.3 之间有很大的区别、因为在版本 1.4 中没有芯片 U7、我不知道它如何像 CC1310 的电源 3V3?

此致、

Wojtek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wojtek:

    我们不建议使用此设计;为什么需要设计文件而不是最新版本?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    我迷路了。 我刚刚购买了最新版本、我的意思是 1.4。 这就是为什么我需要设计文件的原因:-) 但在我们的网站上,我只能找到版本 1.3 的文档与芯片 U7。

    老实说,在另一篇文章中,我已经找到信息,对于来自 3V3 的外部电源,我需要:不要使用 M4 和更改位置的 M14。

    因为我的主要目标是使用 Launchxl-CC1310 作为远距离远程控制的接收器。 发送器将使用具有 CC1310 供电的 2xAAA 的超小型模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新版本为“Revision A“、自 2020 年初开始发售:  LAUNCHXL-CC1310 (SWRC319):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc319

    修订版 1.4 使用 的 PCB 尺寸小于修订版 A、因此可以轻松检查正在使用的版本(供应商似乎向您发送了旧的电路板版本)。 我们不会推广版本 1.4、因为如果客户遵循该设计、则会设定期望、我们将支持我们不推荐的设计(因为它存在)。

    版本 1.4 的设计文件: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/156/5661.LAUNCHXL_2D00_CC1310-v1.4.0.zip

    此致、

    Zack