This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Wi-SUN 原型节点不能加入网络

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1572142/cc1352p7-wi-sun-prototype-node-cannot-join-a-network

器件型号:CC1352P7


工具/软件:

您好、

我有 3 个 CC13P2P7 开发板、其中 2 个设置为节点 (ti_wisunfan_CoAP_node)、一个设置为 br (ti_wisunfan_border_router)、它们都能像 ti_wisunfan 一样正常运行。

然后、我使用相同的芯片和相同的 Node 程序开发了自己的原型。

我的原型可以与 SmartRF 配合使用来发送和接收数据、因此在没有开关的情况下硬件看起来很好、我也在使用 20dBm。

但是、它似乎没有向我的网络注册 2 个节点和 1 个 br 板。 即我的 br 没有看到原型

我使用的 syscfg 与 DEV 节点相同。  

任何可能导致这种情况的想法、或者我需要在 syscfg 中更改什么?

此致、

AliGeda