Other Parts Discussed in Thread: CC1310, UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:
我有几个关于 CC1310 上的片上 OAD 支持的问题:
1) CC1310 的片上 OAD 支持
CC1310 是否正式支持片上 OAD?
在一些 TI 论坛帖子中、我了解到 CC1310 将不支持片上 OAD。 以下是此类讨论的链接、供参考:
e2e.ti.com/.../cc1310-oad-with-on-chip-flash-only
您能否说明 CC1310 的片上 OAD 支持的当前状态?
2) 程序执行问题 (Uniflash 与 CCS)
当我使用 Uniflash 刷写 rfWsnNodeIntFlashOadClient 程序时、它会存储在闪存中、但不会执行。
但是、如果我使用 Code Composer Studio (CCS) 加载同一程序、它将按预期执行。
为什么使用 Uniflash 和 CCS 进行刷写之间的行为有区别? 是否需要在 Uniflash 中配置其他内容才能正确执行?
3) OAD 行为差异(片上与片外)
我已经使用 rfWsnConcentratorOadServer 成功测试了片外 OAD 示例 (rfWsnNodeExtFlashOadClient)。 固件更新正确完成。
但是、当我尝试片上 OAD 示例 (rfWsnNodeIntFlashOadClient) 时、Concentrator 显示它是重复“发送 1700 的块 0 “、但在客户端没有可见的操作或任务被触发。
在片上 OAD 情况中、出现该问题的原因可能是什么?