Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1120EM-868-915-RD主题中讨论的其他部件:CC1190、 CC1120
工具/软件:
我负责秤桥系统的射频应用。 该器件的作用是从称重传感器收集数据并将其传输到接收器。
设备详细信息:旧的射频板 — CC1120+CC1190
挑战:
- 我们的旧射频模块已不再可用、因此我购买了一个也使用 CC1120 + CC1190 的新模块。
- 区别在于、 新型射频模块专为低功耗应用而设计、而旧模块并非如此。
- 在新设计中、 TCXO、HGM 和 VCCPA 等信号 通过 GPIO 进行控制。 但我们的 旧固件不处理这些 GPIO 控制。
我做了什么:
- 根据所附的原理图、我按照自己的理解连接了一些东西。
- 我使用跳线板将新的射频板安装到旧的主板中
- 最初,它工作了一段时间,但随后停止运行。 我测试了多个板(射频和 MCU)、但问题仍然存在。
- 在电流板中、 RESET 引脚通过 4.7kΩ 电阻保持高电平、我添加了一个 6µF MLCC 电容器 、以提供初始延迟来实现振荡器稳定。
新射频电路板链接:www.coralradio.com/.../N516AS.html
我的问题:
我是否根据该原理图正确实施了连接? 如果没有、为了使新的射频模块与我的现有固件兼容、我应该考虑哪些更改?