This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:CC1352P7:几分钟后出现 4-GFSK 接收降级

Guru**** 2573515 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1572005/lp-cc1352p7-cc1352p7-4-gfsk-reception-degradation-after-few-minutes

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

工具/软件:

器件: CC1352P7 (LP_CC1352P7_1)
SDK: SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK 8.30.01.01
IDE: Code Composer Studio

配置:

  • 调制:4-GFSK (formatConf.fecMode = 0x09)
  • 符号速率:500 kbaud(1 Mbps 数据速率、2 位/符号)
  • 偏差:125kHz(调制指数 h = 0.5)
  • 载波频率:865.5MHz

RF_cmdPropRadioDivSetup.formatConf.fecMode = 0x09;
RF_cmdPropRadioDivSetup.modulation.deviation = 500;  // 125kHz / 250Hz
  

问题:
实现点对点通信、其中器件 A 进行传输、器件 B 使用链式射频命令进行响应 (RX→TX)。 通信保持稳定几分钟、然后接收设备会逐渐错过数据包。

我已验证的内容:

  • 通过 GPIO 测量确认时序对齐 — RX 窗口在 TX 之前打开
  • 同样的实现在 2-GFSK 配置下可以可靠地工作
  • 使用 RX 滤波器 BW 进行测试:1092.5kHz 和 1883.7kHz — 两者表现出相同的降级

同步字行为:

  • 0x5A5A5A5A-完全没有接待
  • 0xF498E83A-初始成功,然后在 2-5 分钟后间歇性丢失数据包

问题:

  1. 同步字要求: 4-GFSK 同步字是否有特定的自相关性或模式要求? 为什么0x5A5A5A5A0xF498E83A最初工作时会完全失败?
  2. 频率合成器: 与 2-GFSK 相比、4-GFSK 是否需要更长的 FS 稳定时间? 重复的频率调整是否会随着时间的推移而导致不稳定?
  3. 基于时间的降级: 什么情况会导致 4-GFSK 接收在几分钟内退化、而 2-GFSK 保持稳定?

有关用于实现可靠的长期双向链路的正确 4-GFSK 配置的任何指导、都将不胜感激。




d0:主器件 TX  
D1:主器件 RX
D2:从器件 TX
D3:从器件 RX


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharan、

    [报价 userid=“658000" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1572005/lp-cc1352p7-cc1352p7-4-gfsk-reception-degradation-after-few-minutes 同步字要求: 4-GFSK 同步字是否有特定的自相关性或模式要求? 为什么0x5A5A5A5A0xF498E83A最初工作时会完全失败?

    同步字 0x5A5A5A5A 的相关性较差、因此、您没有接收并不奇怪。

    同步字 0xF498E83A 具有更好的相关性。

    这是否与您在 2-FSK 实现中使用的同步字相同?

    [报价 userid=“658000" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1572005/lp-cc1352p7-cc1352p7-4-gfsk-reception-degradation-after-few-minutes 频率合成器: 与 2-GFSK 相比、4-GFSK 是否需要更长的 FS 稳定时间? 重复的频率调整是否会随时间的推移而导致不稳定?

    使用 4-GFSK 与 2-GFSK 时、频率合成器的稳定时间没有差异。

    您能否共享完整的对讲机设置命令?

    125 kHz 是要使用的内部偏差还是外部偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    调整几个参数后、我发现调整增益可以解决接收问题。 我将 AGC 参考电平从更0x1A改为0x2E。 在之后添加了以下几行RF_open、以启用 4-GFSK 并调整 AGC。

    RF_cmdPropRadioDivSetup.formatConf.fecMode = 0x09;
    
    
    extern uint32_t pOverrides[];
    
    pOverrides[1] = ((uint32_t)0x609C << 16) | 0x002E;


    //SysCfg Settings
    
    //symbolRate = 500.000; // 500 kbaud
    
    //deviation = 125.0; // 125 kHz
    
    //rxFilterBw = "1092.5"; // 1092.5 kHz
    
    //Modulation index: h = 125 kHz / (500 kHz / 2) = 0.5


    ti_radio_config.c 中自动生成的代码


    现在我的问题是:如何使用 868MHz 和 915MHz 的自定义 PHY 设置计算 CC1352P7 上 4-GFSK 的最佳 AGC 基准电平?

    谢谢、
    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharan、

    有关优化 PHY 设置的信息、请参阅  SWRA682  (查找 CC13x0 和 CC13x2 系列的新 PHY 的设置) https://www.ti.com/lit/swra682

    我们推荐  SmartRF Studio 7:  https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO 、用于优化这些设置(仅隔离无线电设置)、然后将其导出到 CCS。

    此致、

    Zack