This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:更改命令行上的 PHY 频率属性

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1572328/cc1352p7-changing-phy-frequentie-properties-on-commandline

器件型号:CC1352P7
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、亲爱的技术顾问、

在其中一个论坛项目被询问关于 Phi frequentie 属性。 答案是可以通过   Wi-SUN SysConfig 视图更改 PHI frequentie 属性。

但是... 可以使用 SysConfig 视图将表单 915MHz(标准)更改为 868MHz。 在我公司、我们只有一个无头 Linux 系统可用于在器件上构建固件并将固件刷写到器件上。 我可以在命令行上进行构建和刷写。 我可以在命令行上更改 PHY 频率属性吗?

此致

Elfred van Nieuwamerongen

荷兰的 Alliander Telecom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elfred:

    这是目前无法实现的。 因为所有 PHY 设置都是在编译时设置的。  

    您可以制作两个十六进制文件、一个用于 915、一个用于 868MHz。 然后可以使用所需频段刷写十六进制文件。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我想出了艰难的方法:-)

    但是、在编译之前、我能否在 DE 代码中的某个位置更改无线电的 PHY 设置而不是对其进行编译?

    我不需要 915MHz hex、因为我们不能在欧洲使用 915MHz。

    此致

    Elfred.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在看到、有很多需要手动更改的地方。 我使用 SysConfig 来完成此操作。 无论如何,谢谢

    此致  

    Elfred.