This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:在系统重新引导后安装变量

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1354R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1572695/cc1352r-mantain-a-variable-after-a-system-reboot

器件型号:CC1352R
主题: CC1354R10 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想知道在指令“SysCtrlSystemReset()“之后是否有任何方法来管理变量。 我不想使用 NVS...

谢谢您、

Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    遗憾的是、在 CC1352R 上、SRAM 会在启动时设置为 0。 在该器件上、您将需要使用 NVS。

    一种选择是切换到 CC1354R10。 在此之上、您可以通过关断来保持 SRAM。 还有 SRAM 奇偶校验。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!