This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:教程导致错误

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1572148/launchxl-cc1310-tutorial-causes-error

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
第 10 个主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:

教程提示“在符号速率文本框中键入 100 “。 这会导致误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    您是否还更新了偏差和 RX 滤波器带宽?

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定、根据斜面输入偏差 50 可修复符号速率上的错误。  

    问题 1:  Tute 说“Choose 195.9kHz from the RX Filter BW(从 RX 滤波器频率下拉列表中选择 195.9kHz)“。

    dev.ti.com/.../prop_01_basic.html

    我没有看到 195.9、但看到 196。

      

    问题 2. :该图显示“在 CCS 中、通过在项目资源管理器中右键单击其中一个文件夹、然后选择“Properties",“,找到、找到[smartrf_settings.c 和 smarf_settings.h]的文件夹位置。  在“属性“窗口中、查找“位置“条目。“

    我看不出来。 我看到了以下内容:

    问题 3: Tute 说“构建和运行“。 我没有“Build and Run“、但有“Flash Project“。 这是什么意思? “Flash Project“似乎有效。  

    问题 4: Tute 命令“启动 SmartRF Studio 实例并连接到“RX"LaunchPad。“。“ 不清楚:当我启动 SmartRF Studio 时、似乎会自动连接到已插入的器件。 我找不到“Connect"按钮“按钮或菜单选项。 这是一个过时的指令吗? 它们是否意味着“双击已连接设备列表中的 RX 设备以在已连接模式下将其打开“?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    感谢您的详细描述!

    1:我会添加一个 TT 来解决这个问题。

    关于问题 2 和问题 3:教程是针对较旧版本的 CCS 编写的。 如果您使用 CCS 12、则将与 Simplelink Academy 实验中的说明保持一致。 (您仍然可以使用 CCS 20,看起来略有不同。)

    4:“连接“在此处表示使用 USB 电缆将 LaunchPad 物理连接到笔记本电脑。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:  

    #2 和 3:这些不是本主题中提到的唯一过时的项目。 您为什么要为一些过时的商品开一个 TT、而不是为其他过时的商品开一个 TT? 如果教程仍然保留在您的资源中、那么它不应该更新吗?

    我想您可能对第 4 个问题不正确。 硬件已经物理连接到 USB。 这是在教程的开头完成的。 本教程假定它仍然连接。 说明中没有说明将设备连接到计算机注释说明将 Smart RF 连接到设备。 Smart RF 是软件。 请提交请求单。

    您是否有有关较新版本 CCS 的教程?

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    不是、我们不计划更新 CC13x0 SDK 或 SimpleLink Academy 来展示 CCS 20。

    我们为 CCS 20 中的 CC1310 提供了器件支持、但我们的所有测试均使用 SDK 中列出的 CCS 版本完成。 对于最新的 SDK SimpleLink CC13X0 SDK 4.20.02.07、CCS 版本为 9.1.0。

    谢谢、

    Marie H