This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Wi-SUN FAN 1.1 说明

Guru**** 2580505 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC1354R10, CC1352P7, CC1352P, CC1312R7, CC1314R10, LP-CC1352P7, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1573297/cc1352p-wi-sun-fan-1-1-clarifications

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1312R7CC1314R10、CC1354P10 、CC1354R10 、 、 ENERGYTRACE

工具/软件:

尊敬的团队:

请告诉我

  1. 任何权变措施或即将推出的 Wi-SUN FAN 1.1 支持 用于 CC1352 器件中的睡眠(叶)节点?

  2. 我们能否 实现部分睡眠 在路由器节点上(无线电关闭但保持同步)以降低功耗?

  3. 都有 SDK 示例 Wi-SUN 的领导角色 网络处理器 (NWP)+嵌入式混合网络 (一个 BR +多个路由器)?

  4. 公式 低功耗演示器 、TI 是否可以推荐最佳实践、在保持连接的同时降低空闲功耗?

  5. CC1352P7 这是唯一足以实现完全嵌入式 Wi-SUN 布线的器件、或者 CC1352P1 上是否有存储器优化选项?

我们知道、TI 的 Wi-SUN 协议栈目前支持 FAN 1.0(无叶节点)、而其他一些供应商已经支持具有低功耗叶片功能的 FAN 1.1。 您能否确认 TI 在 CC1352P 上实现低功耗叶节点行为的路线图或推荐方法

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    1.我们目前不支持叶节点、但我无法在线评论 TI 的路线图。

    2、你到底想做什么? 器件是网状网络的一部分、因此无法完全睡眠。 要实现真正的低功耗网络、请查看我们的 TI 15.4-Stack。

    3.是的、我们在 CC13xx/CC26xx SDK 中提供了 4 个不同的示例。

    • ns_br:NWP 配置中的边界路由器
    • ns_node NWP 配置中的路由器节点
    • NS_CoAP_NODE: 完全嵌入式路由器节点
    • RCP_LMAC:无线电协处理器配置中的边界路由器。  

    请查看 Wi-SUN 基础知识 和其他相关教程、了解如何设置具有边界路由器和路由器节点的 Wi-SUN 网络。 您可以在 ns_br 和 rcp_lmac README 中找到更多信息。

    4、和 2 一样? 您能详细介绍一下这个问题吗?

    5. 存在存储器限制、您可以 在 CC1312R7、CC1352P7、CC1352R7、CC1314R10(不在图片中,但也受支持)、CC1354R10、CC1354R10 中运行嵌入式路由器节点 (ns_coAP_node)。 请查看 TI Wi-SUN FAN 堆栈概述 文档的表 4

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    让我简要介绍一下我的项目。请参阅以下内容。

    此工程涉及设计  电池供电的无线气体检测节点  基于  TI CC1352P 微控制器 。 该系统适用于必须持续监测多种有毒或可燃气体的工业或环境安全应用。 它旨在提供:

    • 持续的环境监测  气体传感器实现

    • 无线通信  Sub-1GHz  

    • 低功耗 、一次充电至少可运行 7 天

    • 阈值触发警报 、当任何危险气体超过预定义水平时节点立即发送数据

    解决方案集成  16 个模拟气体传感器  (电化学,甲醛,PID 等)  信号调节 和  外部模拟多路复用器 和  由固件控制的采样引擎  模块  传感器控制器引擎 (SCE) 。 固件必须实现节能轮询、智能唤醒行为以及与模拟前端的安全连接

    此项目由硬件工程师负责领导。 在 TI 社区的帮助下、将支持或阐明固件职责、包括集成 SCE、多路复用器控制和无线堆栈。

    我们将基于开发一个电池供电的低功耗气体传感器节点  TI CC1352P 。 您已经完成了大部分硬件架构、并希望在的 TI E2E 论坛上与固件专家交流  固件规划和实施支持

    项目摘要

    • 示例 :无线多气体传感器节点

    • 平台的更多知识 :TI CC1352P(具有低于 1GHz 和 BLE)

    • 供电方 :3.7V 锂聚合物电池 (500–1000mA h)

    • Target Runtime :每次收费最少 7 天

    • 也非常适用 :16 个模拟气体传感器(电化学,PID,甲醛等)

    • 目标 :定期监测气体,并向中央节点报告临界值或健康状况

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    感谢您提供详细信息。 我有一些后续问题:

    1.您有网格要求吗? TI 15.4-Stack 可能更适合、您是否查看过我们的实验室?  传感器和收集器 以及我们的用户指南 概述—SimpleLinkTm CC13XX/CC26XX SDK TI 15.4-Stack 用户指南 7.31.00.00 文档

    2.您希望定期向中央节点报告来自传感器的数据的频率如何?

    3.您希望从中央节点到传感器之间有任何通信吗?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    需要有网格。

    只要有任何气体超过阈值、传感器节点就会将数据发送到中央节点。

    中央节点将定期检查传感器节点的运行状况(尚未确定间隔,可能为 15mts)

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari

    我不确定这是否可行。 通常、我们期望 Wi-SUN 节点连接到该线路。 因此我没有官方的功耗估算。 但是、我使用默认示例和您的电池规格进行了快速测试、我的使用寿命几乎为 4 天。

    测试设置:

    1 个 LP-CC1352P7 运行 ns_br

    1 个以 ns_CoAP_node 运行的 LP-CC1352P7

    如果您真的需要低功耗器件、我建议您查看 TI 15.4-Stack、它不是网状网络、因此您可以获取实际的休眠节点。 对我来说、它看起来符合您所描述的所有要求。

    您可以使用某些 LP-CC1352P7 和使用 CCS 12.8 的 EnergyTrace 重新执行所有这些测试。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定这是否可行

    您表示 Wi-SUN 无法实现网状网络? 我知道我们将无法实现叶节点

    我   是否可以知道 LP-CC1352P7-1 (www.mouser.at/.../595-LP-CC1352P7-1) 是否支持 Sub-1GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    对不起,这不是我的意思。 是的、使用 Wi-SUN 1.0 可以实现网状网络。  

    我提到的是功率预算、我不确定是否 可以使用 Wi-SUN 1.0 满足电源要求、因为 需要唤醒路由器节点才能保持网络活动。

    是的、 LP-CC1352P7-1 支持 Sub-1GHz 频带。 支持 Sub-1GHz 堆栈、因为 Wi-SUN 是 TI 15.4-Stack。 请参阅产品网站: CC1352P7 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我想知道  TI 15.4-Stack 支持 Sub-1GHz 通信。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    TI 15.4-Stack 支持 Sub-1GHz。

    请查看我们的用户指南概述 —  SimpleLinkTm CC13XX/CC26XX SDK TI 15.4-Stack 用户指南 7.31.00.00 文档 和我们的示例 传感器和收集器

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您提供的信息。

    让我与客户和固件工程师讨论一下。他们需要网状网络。这就是问题所在。

    TI 15.4-Stack 不支持网状网络、请您确认此情况。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    TI 15.4-Stack 不支持网状网络、是基于 IEEE802.15.4 标准的星型网络。 请了解 TI 15.4-Stack 软件 (第 4.3 章 15.4 网络拓扑)。

    此致、

    Daniel