Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7
工具/软件:
您好!
我们目前正在利用 CC1352P7 部分评估几种天线子系统的性能、我们将配置 Wi-SUN 网络。
我们使用了 SmartRF Studios 7 应用 (Wi Sun Mode #5、868MHz)、并使用我们的变化天线设计测量了几个 CC1352P7 之间的 RSSI 以收集基准。 我们收到的测量结果符合我们的预期(–20dBm 视距、距离低于 5m)
然后、我们尝试使用 CoAP 非芯片项目示例和同一硬件上相应的边界路由器对 Wi-SUN 网络进行编程。 当我们使用 TI Wi-SUN FAN python 软件包与边界路由器通信以轮询 RSSI 时、我们看到–50dBm。 此外、我们正在测试某些定向天线、RSSI 根本不会改变(使用 SmartRF Studios 7 时,它确实会发生变化)。
Wi-SUN 网络示例代码中的 RSSI 值是否可信? 我们应该在测量之前执行一些操作、还是只通过向边界路由器发送`RSSI`命令来触发这些操作。
谢谢、
Jim