This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:有关 CC1352P1 评估板外部天线的问题和其他一些疑问

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, MIOTY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1555712/cc1352p-questions-regarding-cc1352p1-evaluation-board-external-antenna-and-some-other-doubts

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC-ANTENNA-DK2MIOTYUNIFLASH

工具/软件:

尊敬的团队:

Qusion-1:

868/PA:非常适合欧洲 (868MHz) 和美洲 (915MHz)、其+20 dBm 915MHz 在低数据速率(例如 2.5 kbps)下支持高达 5 km 的视线范围。

我们位于欧洲,所以我相信需要使用 868 MHz。由于 Inbulit PA 在那里,我也可以获得良好的距离。我的最大距离是 1 公里。

电路板是固定的。  

CC1352P-1。 PA 是内置的。我可能知道 P/N 是 LAUNCHXL-CC1352P-1 或 LAUNCHXL-CC1352P1  

您还有此电路板的任何用户手册?

对于高功率 Sub-1GHz 路径 (868/SMA 处为+20dBm)、该电路板使用一个外部 915MHz 连接器(非内置天线)、因此我们可以连接一个外部天线以获得更好的增益。 请纠正我如果是错的?我 您可以为此推荐一些天线。

据我所知、  该电路板具有用于低功耗 Sub-1GHz 和 2.4GHz 路径的内置 PCB 天线、近似增益为 0dBi。

您能否为该评估板提供一些外部天线器件型号

如果我错了、请分享您的想法/纠正我的错误

问题 2:

我将 此气体传感器连接 到 TI CC1352P 微控制器的 ADC。 气体传感器的数据表未提及任何有关接口的信息。

是否可以通过 RC 低通滤波器 (ADC<100Hz) 将该气体传感器的输出连接到此 fc?

问题 3:

我知道我可以将 TI CC1352P 与连接   Rosenbauer 连接命令。

https://www.rosenbauer.com/en/at/rosenbauer-world/products/software/operations-management/rds-connected-command

问题 4:

是否可以在低于 1GHz 的通信中实现 OTA。

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    对延迟深表歉意。 前两个问题没有编号、所以我将它们都放在问题 1 下。

    1.零件号为  LAUNCHXL-CC1352P1  

    在软件方面、可以在以下位置找到用户指南: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AODkl50BSLYppgpqJCyTAw__cc13xx_devtools__FUz-xrs__LATEST

    这里提供了用于启动和运行电路板的 SimpleLink Academy 培训。

    对于仅射频评估(建议在开发固件之前确认硬件性能的步骤)、您可以使用  

    SmartRF Studio 7:  https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO

    根据您的应用、使用鞭形天线可能没有太多优势、但以下文档中介绍了推荐的天线及其性能:

    2.介绍了您可以评估的 ADC 规格  第 19.5.2 款 一半  SWCU185  (CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册) https://www.ti.com/lit/swcu185

    3.如果没有更多关于所使用的 PHY/无线电参数(调制方案,数据速率等)的详细信息,我们无法回答这个问题——请您提供更多有关这方面的详细信息吗?

    是的、这是可行的、我们有一个专门用于 OTA 的 SimpleLink Academy: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ASjZ9RLT3t-JeXWUfsK50w__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    非常感谢。

    我在度假。这就是为什么我的回复被延迟。

    根据您的应用、使用鞭状天线可能没有太大优势、

    请问您为什么这么认为?

    关于罗森伯格的命令,我也联系了这个团队。第一次我听到了这件事。

    如果没有有关所使用的 PHY/无线电参数(调制方案,数据速率等)的更多详细信息,我们无法回答此问题 — 请提供有关此方面的更多详细信息吗?

    我想知道您需要哪些信息(除调制方案,数据速率之外)。我将与他们的客户支持团队保持联系。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    在许多应用中、如果 PCB 天线足够、使用鞭形天线会增加成本。 因此、是否真正需要取决于您的应用要求。

    鞭状天线的一个优势是不需要额外的天线匹配网络、从而简化您的设计。  

     提出了建议的供应商、并就以下主题中的一些设计参数进行了进一步讨论:   

    为清楚起见、上面提到的供应商是 Pulse Electronics 和 Nearson、但您也可以使用其他供应商。

    如果您询问 PHY 说明、那么供应商应该能够提供相关信息。  如果从提供的默认特征 PHY(在 SmartRF Studio 7 中)更改设置、您 需要自己调整许多参数  SmartRF Studio 7:  https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO 和  SWRA682  (查找 CC13x0 和 CC13x2 系列的新 PHY 的设置) https://www.ti.com/lit/swra682

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加天线匹配网络、

    嗨、Zac、我知道在使用评估板时、是否需要考虑天线匹配问题。我将使用一个评估板作为发送器、另一个作为接收器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您不需要将天线与评估板匹配、但可以推测这会推进到定制设计/PCB 上。 您的设计的接地层的尺寸将不同、因此天线阻抗匹配要求也会发生变化。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    我回来了Slight smile

    我想知道下表还包括低于 1GHz

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    是的、确实包括低于 1GHz。 低于 1GHz 用户通常使用的自定义 PHY 设置超过 2.4GHz 频段、因此列出的大多数特性实际上主要侧重于低于 1GHz 应用。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    非常感谢。我有一些问题。

    1) 客户现在谈论 LoRa、我知道 CC1352P 支持 LoRa。

    2) 愿我知道你有任何用户手册的 这个板.

    3) 你能告诉我是可能实现网状网络使用此。在这里,我的意思是我有许多传感器节点,其中包含 CC1352P.,这些传感器节点将相互通信,并将直接通信到包含 CC1352P.If 的中央节点。如果其中一个传感器节点无法直接与中央节点通信,它将发送数据到另一个传感器节点,该传感器节点将发送数据到中央节点。

    4) 我也知道 MSP430 在电路板中的作用 (LAUNCHXL-CC1352P1)

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    1) 它没有。 相反、我们推广 MIOTY 等远距离解决方案;如果需要、我们可以提供有关此方面的更多信息。

      2) https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AODkl50BSLYppgpqJCyTAw__cc13xx_devtools__FUz-xrs__LATEST

    3) 我需要向 SW 同事询问更多具体信息、但更普遍的是、网状网络是这些设备的常见应用。 我们建议您浏览一些可用的 SimpleLink Academy 培训:  

    “">dev.ti.com/.../node</s>“

    4) 它是电路板的 XDS-110 调试器部分的一部分。 该器件不属于 CC1352P1 射频部分、因此不是最终设计所必需的。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    dev.ti.com/.../node

    链接无法正常工作。

    此致

    Hari

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为现在已经解决了(E2E 一直在缩短链接并断开链接)。 请重试一下吗?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    它现在可以正常工作。

    e2e.ti.com/.../Connected-Command-Datasheet-EN.pdf

    我得到了一些关于罗森鲍尔连接命令的信息。这是一个软件,我们可以安装在平板电脑,手机等

    我们将尽快与他们安排会面、并向您提供最新信息。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    能否请您确认我们能否使用 SUB1-GHz 实现网状网络?

    请问您已经有任何材料或示例代码、以便固件团队进行检查。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    我们支持 Wi-SUN FAN 这是一种低于 1GHz 网状网络。 这是基于标准的网络(IEEE、IPv6 等)。 如果您想查看、我建议您先了解 Wi-SUN 基础知识 Simplelink Academy。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQ43bVrHhe7o7BTHhal9Cw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我使用 PC 连接了新接收到的电路板、然后打开了 RF Studio。我收到了以下消息。

    它未被正确检测到。

    但在 CCS 中正确检测到了电路板

    闪存中。

    下面是我的设备管理器。我认为这也可以。

    下面是我的板。我缺少跳线之类的东西。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    您是否尝试过双击 SmartRF Studio 7 中列出的已连接器件? 它应该会打开一个选项来更新 XDS110 调试器(因为它声明为“Firmware Update Required“)。

    更新后、它应将器件列为正常设备。 您还需要双击它以在它显示后将其打开。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    我能够使用 Smart RF Studio-8 更新固件

    之后在 Smart RF Studio-7 中显示。请查看下图。

    我在 Smart RF Studio-7 中没有看到固件更新选项

    仅用于使用两个使用 Sub-1GHz 的开发板进行通信、我需要从以下各项中进行选择。

    我打算使用第一个评估板发送一些测试、然后在另一个评估板中接收该文本

    我正在使用 Smart RF Studio –7

    为了测试通信、我将两个评估板连接到 PC、并将一个评估板配置为 TX、将另一个评估板配置为 RX、并将数据从 TX 发送到 RX、但未收到任何数据。请查看下面的设置。

    我还有一个问题,中央节点是否能够通过 SUB1-GHz 接收来自其他子节点的数据,并能够使用 BT 将接收到的数据发送到手机。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    如果您有多个后续问题、请填写新主题、因为我们很难跟踪。 否则、在搜索 E2E 时、其他用户更难找到相关答案。

    对于基本 TX/RX,您只需为发射和接收板选择相同的设置 — 如果您尝试将 RX 板设置为“无限“、则它将持续处于接收模式(这使初始测试更容易)。 它是否对数据包内容使用“随机“(即与默认设置完全相同)?

    有关软件示例、请参阅之前分享的 SimpleLink Academy 材料。

    如果您拥有能够进行低于 1GHz 和 2.4GHz 传输的器件、则可以这样做。

    此致、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    确定我将创建一个单独的线程。

    现在、我能够使用两块板进行通信。

    谢谢你  

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    你好。

    请告诉我  LP-CC1352P7-1  (https://www.mouser.at/ProductDetail/Texas-Instruments/LP-CC1352P7-1?qs=doiCPypUmgEDi6zJ%2FH4RZw%3D%3D)

    支持 Sub-1GHz。我们还计划购买该评估板。

    因为与其他选项相比、它的内存容量更大  LAUNCHXL-CC1352P1 固件团队正在申请  LP-CC1352P7-1

    按照我的知识  LP-CC1352P7-1 支持低于 1GHz。 请确认

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    是的、它支持低于 1GHz。 您可以在 TI.com 页面上找到大量信息来确认详细信息(而不仅仅是依赖供应商网站): https://www.ti.com/tool/LP-CC1352P7 

    此致、

    Zack