Other Parts Discussed in Thread: CC1120
工具/软件:
尊敬的论坛成员:
我目前正在处理一个使用 CC1120 收发器的范围优化工程、在 868MHz 工作。
我正在严格遵循 TI 的参考设计、包括匹配网络和用于射频输出的 SMA 连接器。
但是,在尝试匹配天线以获得出色的射频性能时,我遇到了一些问题 — 天线匹配似乎完全关闭了。
根据 TI 的文档、CC1120 在 868MHz 处的 PA 输出阻抗约为 30 + 30Ω。
我的理解是、该参考设计的匹配网络可以将其转换为 SMA 连接器处的 50Ω。
我感到困惑的地方如下:
当我使用 50Ω 负载端接 SMA 连接器并使用 VNA 测量 PA 引脚的阻抗时、我得到的是 11.17 + j 47.32Ω、它远离预期的 30 + j 30Ω 或 50Ω。
我的问题是:
-为什么我看到这种不匹配? 如果匹配网络正确、PA 引脚(在 SMA 上有 50Ω 负载)的阻抗不应该接近 30 + j 30Ω?
-匹配此电路的正确方法是什么?
-我应该测量并匹配从 PA 引脚到 50Ω 直接? 或者、是否应该将 PA 引脚匹配到 30 + J 30Ω?
是否有推荐的测量和匹配程序来验证或重新调整现有匹配网络?
我们非常感谢您提供有关如何最好地处理此问题的任何指导或提示。
提前感谢!
Nick