Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10
工具/软件:
您好、
我目前正在测试的数据速率 CC1354P10 使用以下射频参数:
-
频率: 868MHz
-
符号速率: 50kBaud
-
偏差: 25kHz
-
RX 滤波器带宽: 98kHz
测试用例:
用例 1:
在发送器侧、5760 字节被发送一次、分为一个循环中的 5 字节数据包。
接收器成功接收到中的所有 5760 字节 3.6 秒 、与 2.1ms 之间传输数据。
用例 2:
在发送器侧、5760 字节被发送一次、一个循环分为 255 字节数据包。
接收方收到的消息 2955 字节 指定 961.3ms 、与 42ms 之间传输数据。
情形 3:
在发送器侧、5760 字节被发送一次、循环分为 90 字节数据包。
接收方收到的消息 5760 字节 指定 1 秒 、与 1ms 的时间间隔 之间传输数据。
问题:
为什么会出现这个时间变化?
每字节的实际发送和接收时间是多少?