This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:对于+14dBm 或+20dBm、为 CCFG FORCE_VDDR_HH

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1573075/cc1352p7-is-ccfg-force_vddr_hh-for-14-dbm-or-for-20-dbm

器件型号:CC1352P7
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

 “ CC13x2x7、CC26x2x7 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册“(SWCU192) 的第 834 页上指出:

仅对于 CC13x2x7 器件:
要启用+14dBm 的输出功率、必须在 TI Simplelink SDK 中分配的 ccfg.c 中将 CCFG_FORCE_VDDR_HH 定义设置为 1。 如果 CCFG_FORCE_VDDR_HH 设置为 0、则可能的最大输出功率为+12.5dBm。

不是+20 dBm、而不是+14 dBm?

但在 CCFG 寄存器的说明中没有 FORCE_VDDR_HH 字段。 是 VDDS_BOD_LEVEL 字段吗?

此致、
Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我创建了两个相关问题。 似乎论坛合并了它们,结果有点奇怪。 最初的两个问题是:


    您好、

     “ CC13x2x7、CC26x2x7 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册“(SWCU192) 的第 834 页上指出:

    仅对于 CC13x2x7 器件:
    要启用+14dBm 的输出功率、必须在 TI Simplelink SDK 中分配的 ccfg.c 中将 CCFG_FORCE_VDDR_HH 定义设置为 1。 如果 CCFG_FORCE_VDDR_HH 设置为 0、则可能的最大输出功率为+12.5dBm。

    不是+20 dBm、而不是+14 dBm?

    此致、
    Pascal


    您好、

    “ CC13x2x7、CC26x2x7 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册“的第 834 页上说明:

    仅对于 CC13x2x7 器件:
    要启用+14dBm 的输出功率、必须在 TI Simplelink SDK 中分配的 ccfg.c 中将 CCFG_FORCE_VDDR_HH 定义设置为 1。 如果 CCFG_FORCE_VDDR_HH 设置为 0、则可能的最大输出功率为+12.5dBm。

    但在 CCFG 寄存器的说明中没有 FORCE_VDDR_HH 字段。 是 VDDS_BOD_LEVEL 字段吗?

    此致、
    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    有两个独立的射频前端:

    • 用于 RX 和 TX 的常规 Sub-1GHz 端口、最高+14dBm、由(内部)稳压电压电源 VDDR 供电。
    • 独立的+20dBm PA 端口、由 VDDS(“电池电压“电源)供电。

    中对此进行了说明  图 3.1. 和  CC1352P7 数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs251

    使用+14dBm 设置时、需要将 VDDR 配置为使用“升压模式“、其中 VDDR 从 1.8V 增加到 1.93V。 这就是 CCFG_FORCE_VDDR_HH  ccfg.c 中设置为 1 的操作。 因此、它不用于+20dBm PA。

    查看 LP-CC1352P7-1 的最新 rfCarrierWave 示例、使用 CCS v20.3.1、如果您使用 SysConfig 进行配置(建议使用此配置)、则可以取消选择以<=+14dBm 进行发送的“高 PA“选项。

    您将看到、如果选择了+14dBm PA 设置、则会弹出一条警告、提示需要在器件配置中启用“Force VDDR_“。 如果选择了<+14dBm 的设置、则会弹出有关需要禁用该设置的警告。  如果您选中“Force VDDR_“选项、CCFG_FORCE_VDDR_HH设置为 1ti_devices_config.c、其中会在使用 SysConfig 时定义客户配置 (CCFG)、这通常只需要此操作。

    您可以通过查看已安装 SDK 中的更多信息 — 通过设置为 .../ti/devices/cc13x2x7_cc26x2x7/startup_files/ccfg.c CCFG_FORCE_VDDR_HH 1、不仅会设置一个 CCFG 寄存器、该寄存器由驱动程序库在内部处理以进行正确操作、因此不会在 CCFG 寄存器说明中记录。

    Sid 在以下线程中的回复提供了一些见解:  LP-CC1312R7:电路板引导后的 CCFG 配置修改  

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢您的回答。

    是的、我知道、这两个射频前端及其各自的最大输出功率都是如此。 但正如技术参考手册第 834 页上的 那样、只说了“要启用+14dBm“的输出功率、而没有表明它适用于 Sub-1GHz 前端、并且由于我对 CC1352P7 没有太多经验、我认为也许我必须设置 CCFG_FORCE_VDDR_HH、即使对于 PA 前端也是如此、文档中有一个拼写错误。

    顺便说一下、我尝试更新 CCS、但它建议的最新更新是 v20.3.0.14。

    此致、
    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    我同意它并不总是最清晰的(部分原因是设备可能配置的数量)-您是否需要进一步的说明或它现在是否有意义?

    在 TI.com 页面上、最新版本是 v20.3.1、老实说、我不确定您的软件是否显示此内容(这可能是有意为之):

    ...

    无论是哪种方式、 基本 原理仍然有效且从未改变;我们建议在可能的情况下使用 SysConfig、因为这样 驱动程序库就可以处理 PA 的 CCFG 寄存器配置。

    此致、
    Zack