This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:专有弹出窗口?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1576022/launchxl-cc1310-proprietary-pop-up

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310CC1350

工具/软件:

教程状态:

4.双击设备列表中的一个设备。 将打开一个弹出窗口、要求您选择操作模式:

但是没有弹出窗口。 为什么?

这是可能的,我在过去得到了它。 这是否从上一个会话中持续存在? 如何重置以便弹出窗口?

或者、可能是因为 CC1310 不支持 BLE? 在这种情况下、教程不应该这么说吗?

dev.ti.com/.../prop_01_basic.html

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonhy:

    当您尝试使用支持 BLE 的 CC1350 时、会出现此弹出窗口。 CC1310 不支持 BLE、因为它是一款仅 Sub-1GHz 器件。

    但我同意本教程应提及的是、或者至少在图片上有一个图例、指出这是您将获得的 CC1350。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以提交申请吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    不需要、我会自行解决。 它将在未来的某个时间出现。

    此致、

    Arthur