This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:mac_associe_IND、keyIdMode 超出范围

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1570245/launchxl-cc1352r1-mac_associate_ind-with-keyidmode-out-of-the-bounds

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
Thread 中讨论的其他器件:CC1352R

工具/软件:

你(们)好

我尝试在同一个网络中连接两个 LP CC1352R、其中一个负责运行传感器示例、另一个负责协处理器示例。
示例的源代码  取自  SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 版本 8.30.01.01(2025 年 1 月 27 日)协处理器被配置为禁用安全功能、并成功打开一个网络以供其他设备加入。  当传感器尝试连接到该网络时、就会出现我的问题。
每当协处理器收到 MAC_Associate_IND 消息时、它就会向主机报告一条包含 KeyIdMode 的消息、该消息超出了  ti-15.4-stack-COP-INTERFACE-guide.pdf 中指定的范围。
请参阅下面的 、  keyIdMode 的允许值在 0x00 至  0x03 范围内。




下图展示了      通过 UART 从协处理器发送到主机的 MAC_Associate_IND 字节。 在这种情况下、主机会在 keyIdMode 字节中接收 0xE9。


我需要帮助来了解这里正在发生什么。 该 keyIdMode 字段是否有任何超出 范围的值?
我还使用 SDK 版本 3.10.01.11 对其进行了测试、使用相同的协处理器配置将此字段设置为零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    TI 15.4-Stack 采用哪种模式(非信标,信标或 FH)运行?

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    感谢您报告这一点。

    RSSI 值(范围为–128 至 127)似乎以关联指示的 KeyIdMode 值携带。 仅当禁用关联指示的安全性 (securityLevel =0) 时才使用此选项。 TI15.4-Stack 示例不使用关联请求或响应中的安全性、因此使用该值来传输 RSSI 没有风险。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我使用的是非信标模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel

    明白。 谢谢。

    此行为是否记录在文档中的任何位置? 我想问的是、由于缺少此规范、人们很难实现协议的解析器。
    我遇到的另一个问题是关于此功能:您是否知道它应该仍然是 SDK 的规范部分、或者我是否应该将其视为意外行为?

    此致

    Fábio μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fábio、

    这是一种有意识的行为、我可以在内部看到它的记录、很遗憾我在用户指南中找不到它。 我必须与团队一起了解记录此情况的最佳课程。
     最新版本 8.31.00.11 中也提供了此功能。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您能否分享这些内部 文档?  

    对于协议而言、这种行为似乎是不寻常的。 我想 看看这些文件、以便更好地了解为什么它被视为一个功能而不是一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fábio、

    我将与团队核实、并在星期一上回复您。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fábio、

    很抱歉耽误你的时间。 我没有任何文档可提供、这是针对特定用例开发的、在这个用例中、我们希望在不添加额外字段的情况下传输 RSSI。 但是、它不应该在 SDK 中发布、所以会被修复。

    但到目前为止、预期 KeyIdMode 中的值 与记录的值不同。

    此致、

    Daniel