This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:如何将具有 CC1101 寄存器设置的 XML 导入到 SmartRF Studio 中?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1575722/cc1101-how-to-import-an-xml-with-cc1101-register-settings-back-into-smartrf-studio

部件号:CC1101


工具/软件:

您好:

我有一组从 C++代码中提取的 CC1101 寄存器值(无线电信道设置,功率,频率等)。

我将这些值转换为类似于 SmartRF Studio 导出结果的 XML 文件。

现在、我想执行相反的操作—将此 XML 导回 SmartRF Studio、这样我就可以在工具中查看配置并进行微调。

问题是:我在 SmartRF Studio 7 中找不到任何导入 XML 文件的选项。

是否有办法添加我的自定义 XML 配置文件(例如将其放置在 devices/CC1101 或配置文件夹中)以使其显示在可用设置列表中?

或者 SmartRF Studio 是否完全不支持反向 XML 导入、我应该使用不同的格式?

非常感谢有关如何使 SmartRF Studio 识别自定义 XML 配置的任何建议或示例。  Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、这非常简单、只需要一点时间。
    关键是您的文件 必须从开始 ts_才能使 SmartRF Studio 识别它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在做类似的事情,我找到了下面的文档,按照它,我能够创建我自己的类别以及自定义设置。  我要解决的问题是、使用我的自定义设置、SmartRF Studio 始终选择 Seq。 有效载荷中包含的数字、还会更改我的长度配置并默认启用 CRC。   

    SmartRF Studio 7 教程