Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P7工具/软件:
与 CC1352P7 数据表值 (5.4mA RX、8.0mA TX) 相比、在正常运行期间、我观察到 RX 和 TX 电流消耗明显更高 (~12mA)。 我试图了解根本原因以及如何进一步优化。
硬件设置
- 电路板: LP-CC1352P7-1
- 电源电压: 3.3V
- DC/DC: 被启用
- 测量: Nordic PPK2 系列
- 频率: 868MHz(低于 1GHz PA)
- TX 功率: 0dBm
对讲机配置


环境中
单连接事件测量(从器件 RX→TX):
- 持续时间:5.41 毫秒
- 平均电流:5.18mA
- 峰值电流:11.99mA
- 能源:28.01 µC
我的意见:
- RX 电流: ~12mA(接收期间的峰值)
- TX 电流: ~12mA(传输期间的峰值@ 0dBm)
- 测量方法: 通过 PPK2 的完整系统电流



数据表值(第 7.6 节):
- RX 电流: 5.4mA(典型值@ 3.0V)
- TX 电流: 8.0mA(典型值@ 0dBm、3.0V)
问题
- 数据表电流是否仅包含射频内核或整个系统?
- 300kbaud 的功耗是否超过数据表测量值(未指定数据速率)?
- 3.3V 与数据表 3.0V 时的预期电流是多少?
- 如何将电流减小到更接近数据表值的水平?
该系统运行可靠、但我正在尝试针对电池供电优化功耗、并希望了解我的测量结果是否符合预期、或者是否有改进的余地。