Other Parts Discussed in Thread: CC1101
工具/软件:
有一个执行 PPM 调制/ 915MHz 的变送器。 根据规范、CC1101 可以 ASK/OOK、而不能 PPM。
作为一个实验,我把已知的数据包,配置 CC1101 使用相同的设置从发送器(前导码,同步字,比特率等)发送它,我能够接收和解码在 RTL-SDR 加密狗上的传输,所以它看起来至少对于传输 CC1101 可以在一定程度上匹配 PPM。
但我在 CC1101 上很难接收数据 — 通过精心选择的比特率,它可以获得部分数据包,但它不断读取剩余的 50-60%作为一些 gibberish、它看起来像将比特合并在一起。
我想我最好的办法是使用来自 GDO0/GDO2 的同步读取和流式传输信号?