Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310工具/软件:
您好、
我将基于 CC1310 的遥控器放置在 难以覆盖的位置。 我只能通过一个按钮来控制它。
因此、在测试/现场跟踪期间、我想添加软件选项来重置此远程。
如何实施重置功能以使 SysCtrlSystemReset() 过程正常工作? 现在、我的器件似乎未复位、因为我没有看到中的初始启动过程
void *mainThread (void *arg0)
需要明确的是:我在没有任何 JTAG 的情况下测试器件、并且器件仅由 2xAAA 供电。
我正在使用调试源代码、是否应该使用 Release(CCS2000 选项)?
此致、
Wojtek