This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何使用软件正确复位 CC1310?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1576596/cc1310-how-to-correctly-reset-cc1310-using-software

器件型号:CC1310


工具/软件:

您好、
我将基于 CC1310 的遥控器放置在 难以覆盖的位置。 我只能通过一个按钮来控制它。
因此、在测试/现场跟踪期间、我想添加软件选项来重置此远程。
如何实施重置功能以使 SysCtrlSystemReset() 过程正常工作? 现在、我的器件似乎未复位、因为我没有看到中的初始启动过程  
void *mainThread (void *arg0)
需要明确的是:我在没有任何 JTAG 的情况下测试器件、并且器件仅由 2xAAA 供电。
我正在使用调试源代码、是否应该使用 Release(CCS2000 选项)?
此致、
Wojtek