This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:滤波器 CC1310

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1000, CC1310, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1577527/launchxl-cc1310-filters-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1000CC1310CC1101

我们制造了一个 433MHz FSK 无线记录系统、其中使用 rfPIC 作为无线传感器、使用 CC1000 作为接收器。 仅使用旧配置时、有效载荷采用曼彻斯特编码、而前导码和同步字保持不变。

CC1310 通过执行曼彻斯特解码 整个数据包 ,完全进入 射频内核硬件 而不仅仅是有效载荷。  

我们通过将 CC1310 放入中解决了这个问题 原始 RX/异步模式 并执行 完成曼彻斯特解码。

如果是 CC1310、则该功能无法正常工作、
我们还使用 CC1101 进行了这项测试、这样可以顺利接收所有传感器、而不会出现任何问题。

DE 传感器变送器设置是 433、92MHz 和以后的 433、93MHz 似乎偏差首先在 36KHz 和以后的 100KHz。  

CC100 和 CC1101 可以接收所有类型的传感器  
CC1000 设置为 34KHz 偏差、但接收到 100KHz 也没问题

CC1310 不会接收到改变符号速率、RX BW 滤波器和偏差的传感器、我们认为 CC1310 滤波器的带宽更小、如 CC1000 和 CC1101
CC1350_RX_okay_.jpg
CC1310 似乎有一些滤波器问题  




有什么想法吗?

此致、

Aalt Rens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aalt:

    您是否具有可以共享的确切数据包格式?

    此致、

    Zack