This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:Launchpad CC1310 修订版:1.4 是否兼容 CC13-90EU?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1576921/cc1310-are-launchpad-cc1310-rev-1-4-and-cc13-90eu-compatible

器件型号:CC1310
主题: CC1190 中讨论的其他部件

您好、Texas Instruments 工程师。

 

我最近错误地购买了 CC13-90 EU Launchpad、我在北美、所以我应该购买 CC13-90US

我有几个问题:

CC13-90EU 和 CC13-90US 之间有何区别?

我是否可以通过配置 RF 来为 CC13-90EU 写入固件 915MHz

我有一个 Launchpad CC1310 修订版:1.4、想将其与我的 CC13-90EU 一同使用。 无论每个收发器的特性如何、是否可以维护安全的射频链路?

 

提前感谢您。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    EU 和 US 版本的主要区别在于所使用的 SAW 滤波器(因为频带不同)、而 CC1190 的阻抗匹配/滤波也存在一些差异:


    此外、天线匹配也不同(同样是由于频带不同)。

    如果射频 PHY 设置完全相同、则两个 CC1310 器件(带/不带 CC1190)能够通信、但由于 SAW 滤波器产生衰减/阻抗匹配不佳、EU CC1310-CC1190 设计可能具有极短的距离(或根本不进行通信)。 不过、这不是固件差异、因此可用于固件开发。

      对于 CC1310-CC1190 设计、您几乎可以使用仅 CC1310 设计中的所有 PHY 设置、差异在于使用的 PA 表和用于 CC1190 控制信号的 DIO。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack。

    非常感谢您的解释。