Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310
工具/软件:
您好、
我想基于由 2xAAA 供电的 CC1310 在远程设备中实现低电池电量检测。
您能给我一些如何开始的提示吗? 我指的是测量连接到一些模拟输入(可能通过某个分压器)的电源、一般如何维护电池设备的电源管理?
此致、
Wojtek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310
工具/软件:
您好、
我想基于由 2xAAA 供电的 CC1310 在远程设备中实现低电池电量检测。
您能给我一些如何开始的提示吗? 我指的是测量连接到一些模拟输入(可能通过某个分压器)的电源、一般如何维护电池设备的电源管理?
此致、
Wojtek
尊敬的 Wojtek:
在 CC1310 上、您可以访问 BATMON (技术参考手册第 18 章)外设、即电池监测器+温度传感器。 它将自动监控器件的 VDDS 电源轨。
我们为该外设提供了一个 API ( \simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\source\ti\devices\cc13x0\driverlib 中的 aon_batmon.h)、因此它应该只是个调用问题 AONBatMonBatteryVoltageGet 来获得电池电压。
此致、
Arthur
尊敬的 Arthur:
我在这里找到了答案: e2e.ti.com/.../1732219
对于以 mV 为单位的 CC1310 电压、我们可以使用简单的公式:VOLTAGE_IN_MV =(AONBatMonBatteryVoltageGet ()* 125)>> 5
我关闭此票证。