This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:教程不正确? 无连接

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1577432/cc1310-incorrect-tutorial-nothing-connected

器件型号:CC1310


Re 此页面上的教程

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AI3do46mtVSM8c5YkHFVag__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13X0SDK__1FaRUBA__LATEST&placeholder=true

任务 2、步骤 1 显示:

此时、您应该会运行终端仿真器并已连接到 LaunchPad。

但是、目前还不清楚这种情况是如何发生的。 任务 1 最后断开 LaunchPad。 因此、术语 emu 无法连接到 LaunchPad。  

我有错读过长笛吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    执行以下步骤(在器件断开连接之前)  

    “如果两人一组工作、或者这已经是您正在编程的第二个 LaunchPad、请跳转到任务 2。 否则、请执行后续步骤对第二个 LaunchPad 进行编程。“

    此步骤将停止器件 调试、这意味着器件仍连接到终端中、我们可以继续执行任务 2。  

    谢谢、
    Alex F