This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:编译错误

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1579898/cc1310-compile-errors

器件型号:CC1310


尝试在 Code Composer Studio 中编译任何 CC1310 代码 时出现以下错误、尝试使用 Code Composer Studio(版本 20.3.1.5__1.9.1) 在 Windows 11 上:

[8] gmake[1]:***[subdir_rules.mk:14:build-1317695535-InProc]错误–1073741701
[9] gmake[2]:***[subdir_rules.mk:14:build-1317695535-InProc]错误–1073741701
[10]gmake[1]:***没有任何规则可以使目标“build-1317695535",“,"configpkg/linker.cmd"、"configpkg/linker.cmd"需要“需要。“。
[11] gmake[1]:由于错误、目标“configpkg/linker.cmd"未“未重制。
[12]gmake:***[makefile:127: all]错误 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    对于 CC1310、请使用 Code Composer 9.1、它是清单中显示的推荐版本。 我认为 CCS 12.8 也有效。

    但是、即使编译了 GCC 工程(LAUNCHXL-CC1310:不能与 GCC 配合使用的示例工程)  、GCC 工程也不能在 CCS 20.3 上正常工作、应在未来版本中修复。

    此致、

    Daniel