Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P7
主题中讨论的其他器件: CC1352P7
您好、
我目前使用基于 CC1352P7 的专有板。 +20dBm PA 用于 2.4GHz。 我尝试使用 CCS 和 SysConfig 来调整现有的 rfCarrierWave 示例应用、以便使其以+20dBm 的频率和 802.15.4 调制进行传输。
为此、我基于 rfCarrierWave、Clang 编译器和 TI-RTOS7 为 CC1352P7-4 LaunchPad 创建一个新工程。
然后、使用 SysConfig:
指定 RF Stack > Custom 、请取消选择 自定义 PHY 设置、433MHz 然后选择 IEEE 802.15.4-2,006,250kbps、OQPSK、DSSSS = 1.8、10dBm 。
当我尝试构建时、会收到以下错误消息:
[33]../rfCarrierWave.c:84:5:错误:使用未声明的标识符'RF_cmdTxTest'
[34] RF_cmdTxTest.config.bUseCw = 1;
[35] ^
[36]../rfCarrierWave.c:93:62:错误:使用未声明的标识符'RF_cmdPropDivRadioSetup'
[37] rfHandle = RF_open (&rfObject、&RF_prop、(RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup、&rfParams);
[38] ^μ s
[39].../rfCarrierWave.c:93:36:错误:使用未声明的标识符'RF_prop'
[40] rfHandle = RF_open (&rfObject、&RF_prop、(RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup、&rfParams);
[41] ^μ s
[42]../rfCarrierWave.c:98:38:错误:使用未声明的标识符'RF_cmdfs'
[43] RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdFs、RF_PriorityNormal、NULL、0);
[44] ^μ s
[45]../rfCarrierWave.c:101:38:错误:使用未声明的标识符'RF_cmdTxTest'
[46] RF_runCmd ( rfHandle,(RF_Op*)&RF_cmdTxTest , RF_PriorityNormal ,&rfCmdCallback ,( RF_EventCmdAborted | RF_EventCmdPreempted );
[47] ^μ s
[48]5 错误已生成。
如何纠正这些错误?
此致、
Pascal