This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:恢复出厂设置?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1573167/launchxl-cc1310-restore-to-factory

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
“ Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:

如何将 cc1310 恢复为出厂固件和设置?

我可以在 Resource Explorer 中找到出厂固件吗?

我看到 RST 和复位引脚。 这是否相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发货时电路板附带的示例是 rfPacketErrorRate 示例。

    该示例是 SDK 的一部分、可在此处找到:

    rfPacketErrorRate

    我会有一位来自硬件团队的人对 LP 上的两个重置发表评论。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LAUNCHXL-CC1310 参考设计上的复位网络称为“CC1310_RESET",“,该、该复位网络通过 Booster Pack 接头接口上的 0 Ω 电阻器连接到“BP_RESET “。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BoosterPack 不是单独的板吗? 我只有 CC1310 开发板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Booster Pack 是单独的电路板、但在  LAUNCHXL-CC1310 板上、可以使用 Booster Pack 连接器、并且 CC1310_RESET 和 BP_RESET 实际上是相同的信号、但只是组装的 0 欧姆电阻器 (R52) 分隔的不同网络名称。