This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:868、915MHz 倒置 F 型天线

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1110-CC1111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1577831/cc1110-cc1111-868-915-mhz-inverted-f-antenna

部件号:CC1110-CC1111


TI 团队大家好、

注意:我们不计划使用 TI 器件 CC1110-CC1111。 我不得不回答 因为您的系统不接受 CC1110EM。

我尝试将 TI 的参考设计用于 868MHz 和 915MHz 倒置 F 型天线。 我已经阅读过 应用手册 DN035 和 DN023、但找不到答案。

DN035 的第一页显示了所有天线。 中间显示了 DN023 中覆盖的倒置 F 型天线的照片。 DN035 这一行的小型表中 典型效率 、它指出:80%(SA)。 这一数字看起来令人鼓舞。 但没有 SA 的定义。 我以为自己是独立的,但对我来说仍然没有任何意义。

DN023 中没有提及 燃油效率更高 尺寸。 天线图片显示部件号 CC1110EM。 此评估模块具有非常小的接地层、其中大部分组装了元件。

所以,我的问题是:

1) CC1110EM 板中所示天线的效率是多少? 80%?

2) 在我们的设计,我们有类似的情况 — 一个大小相同的小 PCB。 如果遵循 DN023 的参考设计、我应该预期的总效率是多少?

3) 我还注意到,在测试期间,右侧天线臂 (L6) 的长度被切割为 868MHz ,然后是 915MHz。 换言之、此臂不会一直向下到与进料点线和左侧第二臂相同的水平线。 那么、为了使电路板更小、我是否可以在天线弯曲部分的位置将部分接地层向上移动约 3mm 至 4mm? 并让左臂下的部分接地平面保持不变? 它会对设计有何影响? 降低天线的辐射效率?  假设我们将在 868MHz 和 915MHz 的每个器件设计的馈电点使用 L-C 网络调整天线。

4) 为什么我们需要如此长的进给线? 我们还可以缩短它的长度吗? 我不确定它如何影响设计;辐射部分是天线的两个臂;弯曲的右臂和左臂+接地层。

谢谢。

AB Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于长度约 8.5cm(即长度为四分之一波)的 GND 平面、该天线的效率约为 80%。 GND 平面越短、效率就越低。 所有大于 80%的天线都被视为高性能天线、因此 80%与 90%的天线基本具有相似的性能。  

    对于有限的面积尺寸、天线的最重要参数是利用可用体积空间。 即、使天线尽可能大且具有良好的 GND 平面。 即使天线完全匹配、也务必添加天线 π 型滤波器以实现匹配目的。 可以调整天线匹配网络、以更大限度地降低失配损耗并补偿可能发生的任何外壳/封装负载。

    进给管路不需要很长。 这是一个缺点、因为更长的馈线会产生更大的插入损耗。 尽可能缩短该时间。 如果您有布局建议、请在此处发布、我们可以帮助您审查设计。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SWRA227 是 915MHz 天线、因为它具有良好的带宽和良好的效率、因此非常受欢迎。