This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:无法在 CCS 中配置所有 Sub1GHz 频段

Guru**** 2797285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1562715/cc1352r-unable-to-configure-all-sub1ghz-frequency-bands-in-ccs

器件型号:CC1352R
主题: CC1101 中讨论的其他器件

工具/软件:

在研究 CC1352R 并使用 CCS (20.3.0) 进行相关开发时、我们发现用户无法选择所有低于 1GHz 的频带、例如  287 –351MHz

我已将 syscfg 更改为“使用定制电路板“、但“RF Design“部分和“RF Stacks -> Custom“不允许选择所有频带。

CCS 区域是否已锁定、以便在开发人员区域中仅可以使用某些频段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    这是因为我们没有器件在该频段内具有表征的 PHY。  以这个频段为例。 您是尝试在应用中使用它、还是要使用另一个您实际感兴趣的频带? 您是否有关于希望使用的 PHY 的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我们的产品需要使用以下频段(仅限 RX):

    • 标称 315MHz 为 287-351
    • 359-439 或 431-527(标称 433MHz)
    • 861-1054 用于射频监控

    我们还需要仅对 OOK TX 使用 2.4GHz 无线电、而不使用 BLE 等任何堆栈。

    您预计何时可以使用其余广播频段?

    非常感谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    在 SmartRF Studio 中、您可以找到具有 431 –527MHz 和 779 –930MHz 频带的多个 PHY。 尽管合成器已经过测试、可在此频段运行、但对于 287 –351MHz 频段、我们没有表征 PHY。

    在非 2.4GHz 频段中尝试接收哪种类型的信号? 它们也是 OOK 还是 2GFSK?  符号速率是多少、如果使用 2GFSK、则显示偏差?

    2.4GHz OOK PHY 的符号速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我们如何在 CCS 中使用 287 –351MHz 频段? 您知道何时可用吗?

    在 315 和 433MHz 时、符号速率最高可达 19,200 波特、采用 OOK 或 2FSK。

    对于 2.4GHz、我们目前无法分享有关这方面的任何详细信息。  

    作为参考、我们目前在我们的产品上使用 CC1101、未来需要使用 2.4GHz 无线电、因此我们把 CC1352 作为一个组合器件。 我们可能希望以类似的方式使用 CC1352、即配置射频并允许数据流返回到单独的器件。

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    关于 PHY 设置:

    如果是大量机会、请联系您当地的 TI 销售人员、了解相关信息。

    此致、

    Zack