请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1您好:
我在将 MAC_WS_ASYNC_REQ 消息从我的主机应用发送到协处理器时遇到一些问题、检查该问题后发现中存在错误 TI-15.4-STACK-COP 接口指南 。
它规定消息的长度应为 0x26 字节(因为 直接通信 字段长度应为 25 字节)。

何时实际使用 直接通信 字段仅占用 17 个字节、因此消息本身为 0x1E 字节长(而不是 0x26)。

由于本文档从未更新、因此可能会影响包含本文档的所有版本的 Simplelink SDK。
此致、
Guilherme Akira