This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:对具有部分读取缓冲器的连续 RX 中典型的不同步时序的阐释–CC1311P3

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1576887/cc1311p3-clarification-on-typical-out-of-sync-timing-in-continuous-rx-with-partial-read-buffer-cc1311p3

器件型号:CC1311P3


尊敬的 TI 支持部门:

我们使用了中的 CC1311P3 连续 RX 模式 通信 部分读取缓冲区 启用了从发送器接收数据包的机制 随机间隔和 1 到 1024 字节之间的不同大小 。 是的 不停止或重新触发 正在执行的 RX 命令;接收器持续保持在 RX 状态。

请您帮助澄清以下内容:

  • 什么是 典型的不同步时间 或者、在使用部分读取时、我们可能希望在此设置中看到的数据错位窗口呢?

  • 是否已知 或同步漂移 当传入数据不遵循一致的时间间隔时?

  • 有任何问题吗 建议的缓冲区大小 中断处理策略 在此模式下尽可能减少潜在的同步问题或缓冲区溢出?

在这些情况下、我们正在努力确保可靠的数据捕获、而不会丢失或损坏数据包。

请参阅 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1575826/cc1311p3-issue-observed-with-low-frequency-deviation-2-khz-gfsk-communication-between-cc1311p3-devices 

谢谢、
专题 B