This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:无同步字检测

Guru**** 2770705 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1577709/cc110l-no-sync-word-detection

部件号:CC110L


我无法使用 CC110L 检测同步字 (0x1234)。 我的应用是中心频率的 434MHz。 20kHz 的偏差、Rx 滤波器 BW 为 162kHz、2.4k 波特率、8 字节的固定数据包长度、200kHz 的信道间隔、使用通道 0。 最后一个通道配置是 SmartRF 建议。 我还使用 iocfg2 = 0x0E 来了解何时检测到同步字。

当我使用任何 16 位同步字配置时、它会随机检测到同步字、但当我读取 RX FIFO 时、它仅是垃圾字节。 在任何 32 位配置中、它都不会检测任何内容、并且通过禁用前导码/同步字、它会获得我的信号、但使用位去同步、这是合理的。

我使用了另一个引脚来检测载波、它按预期工作。

我已经尝试了许多不同的配置、不同的同步字、过滤器 BW、偏差、波特率... 但对同步字检测没有任何帮助。 我还能尝试什么? 是否缺少任何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    对于任何配置、是否仅对的 0x1234 同步字发生这种情况?

    您是否曾尝试使用 SmartRF Studio 进行测试?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试了 0xbcbc、0xbbb 和默认的 0xd391。  

    我正在使用 SmartRF Studio 生成寄存器值、但电路板不直接连接、因为是最终电路板、而不是开发电路板。

    此致、

    Pedro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    您使用了哪个 PHY 来生成自定义设置?

    我已根据您的设置在 SmartRF Studio 中完成了以下操作、可以在 2 个器件之间传输和接收数据包。

    作为起点、我使用了 38.4kBaud 20KHz 偏差 PHY

    SYNC1 和 SYNC0 中的同步字设置为 0xD391、而在 MDMCFG2.SYNC_MODE 中设置为 0x03、从而使同步字有效地设置为 0xD391D391。

    我建议您使用 Studio 中使用的默认同步字、除非您尝试与使用不同同步字的其他设备进行通信。

    一些问题可帮助您进一步调试:

    您是否使用频谱分析仪检查了 Tx 器件的发射 频率正确?

    您是否尝试过从设备传输到与 Studio 连接的 EM?

    您是否尝试过从连接到 Studio 的 EM 传输到 Rx 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用它来生成自定义设置。

    也尝试使用您的设置、但未检测到同步、甚至认为它显示载波高于阈值。

    在进行一些测试时、我注意到当它从断电状态并将 GDO2 配置为使用 0x0A 值输出 PLL 锁定时、它会立即变为高电平、在变为低电平几 μ s 后、即使我选通 SCAL、它也会一直保持低电平。 当我在 GDoxCFG 和选通 SCAL 中使用 0x0A 时、预计会看到什么? 这可能是振荡器的问题吗?

    我使用频谱分析仪来验证发射的信号及其精细度。

    我没有 EM 或 EB 连接 Studio。

    此致、

    Pedro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    我们强烈建议使用 SmartRF Studio 7 进行此测试。

    如果要获得成本更低的选项(比 TrxEB 板更低)、您可以使用  CC 调试器:  https://www.ti.com/tool/CC-DEBUGGER

    第 6.3 节  一半  SWRU197  (CC 调试器用户指南) https://www.ti.com/lit/swru197 详细介绍了如何连接 CC110L 器件。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢您的推荐。

    PLL 锁定信号呢? 信号行为应该是什么?

    此致、

    Pedro。