您好、
在我们的应用中、“RF_cmdPropRxSnif"命令“命令每两秒启用一次。 接收到数据后、CC1312 通过 UART 将数据发送到外部 MCU 并等待 ACK。 在发送 ACK 之前、MCU 使用 GPO 唤醒 CC1312。 我们的问题是、当 CC1312 通过中断唤醒并收到 ACK 时、它无法进入睡眠模式。 根据我的观察、如果 CC1312 禁用了中断、它会正常工作。 您是否知道为什么 CC1312 在中断后无法进入睡眠模式? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
在我们的应用中、“RF_cmdPropRxSnif"命令“命令每两秒启用一次。 接收到数据后、CC1312 通过 UART 将数据发送到外部 MCU 并等待 ACK。 在发送 ACK 之前、MCU 使用 GPO 唤醒 CC1312。 我们的问题是、当 CC1312 通过中断唤醒并收到 ACK 时、它无法进入睡眠模式。 根据我的观察、如果 CC1312 禁用了中断、它会正常工作。 您是否知道为什么 CC1312 在中断后无法进入睡眠模式? 谢谢你。
尊敬的 Kimi:
如果启用了 UART RX、器件将不会进入低睡眠模式、请调用 UART2_rxDisable ():“禁用循环缓冲器也将使器件进入低功耗模式。“
请提供此信息、并尝试让我知道它是否有效。
此致、
Daniel