This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 闪存和 ROM

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1581349/cc1312r-cc1312r-flash-and-rom

器件型号:CC1312R


您好:

CC1312R 手册提到 352kb 可编程闪存存储器和 256kb ROM、用于存储协议栈。 客户知道 352KB 的闪存存储器用于应用。 是否开发并编译了协议栈、然后烧录到 256KB ROM 中?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    ROM 在制造过程中编程。 无法为客户添加内容。

    从 SimpleLink F2 SDK 下载示例应用时、链接器将知道哪些对象存储在闪存中、哪些对象存储在 ROM 中。

    请注意、由于软件更改、错误修复等原因、较新的 SDK 使用的 ROM 软件很少。

    谢谢、

    Marie H