This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:CC1310 查询

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, CC1310, LAUNCHXL-CC1310, CC1311P3, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1582297/launchxl-cc1310-cc1310-inquiry

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
“主题“中讨论的其他器件:CC1310、、 CC1311P3CC1352P、CC1311R3

尊敬的专家:

您能为下面的查询提供帮助吗?

客户在使用 SmartRF Studio 7 时遇到问题。 他们的 cc1310 配置了频率 433.92032MHz、但无法接收任何数据。

但频率为 868 时、这是正常活动。

您愿意提供帮助吗?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    LAUNCHXL-CC1310 BOM 用于 868/CC1310 915MHz 运行、因此不会在 433MHz 频段接收数据包。

    不再提供用于 CC13x0 器件在 433MHz 频带运行的 TI 评估硬件。 因此、 客户有四种主要选择:

    1. 对于 CC13x0 器件  CC13xxEM-7xD-4251  (SWRC330):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc330 上有用于 433MHz 运行的 BOM;客户需要将该设计中的 433MHz BOM 安装到 LAUNCHXL-CC1310 上。
    2. 或者、可以使用  LAUNCHXL-CC1352P-4 (SWR52):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc352 具有 433MHz 运行的 BOM(并且是一款更现代的器件)。
    3. CC1311P3 RGZ (7x7mm) 器件与 CC1352P 设计引脚对引脚兼容、与 CC1310 相比具有更高的射频性能。 它可以使用与 LAUNCHXL-CC1352P-4 或相同的 433MHz BOM  LP-CC1352P7-4  (SWRC373):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc373 (后者是较新的设计)。
    4. CC1311R3 提供了相同的改进(它使用与 CC1311P3 和 CC1352P 相同的射频前端)、但没有集成的+20dBm 功率放大器。 这将是最接近 CC1310 的封装、同时仍提供与 CC1310 相同的性能改进、封装尺寸为 7x7mm 和 5x5mm。

    最后一个选项是切换到 CC1311R3、从支持角度来看是最好的选项。  

    以下应用手册介绍了在 CC131x 器件系列的不同成员之间进行迁移的说明:  SWRA814  (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814

    此致、

    Zack