This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120 是否支持 Wi-SUN 2FSK 调制?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1582995/cc1120-does-cc1120-support-wi-sun-2fsk-modulation

部件号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1312R

尊敬的 TI 专家:

 在标题中、我们正在使用 Litepoint 设备为 CC1120 设置测试、而 Litepoint 工程师希望编程 CC1120 是否支持 WiSUN 标准 2-FSK、4-FSK? 还是使用 TI 的专有标准?

Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    CC1120 收发器可以传输 WiSun 标准支持的 2 FSK 信号。 但是、为什么不使用 CC1312R 芯片、该芯片是支持各种 Wi-SUN PHY 的无线 MCU。 从长远来看、这会更快地进行软件开发。

    CC13xx 系列的 SmartRF Studio 已支持 WiSun PHY: